This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:IINDPM 的最小调节限值

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273003/bq25601d-min-regulation-limit-of-iindpm

器件型号:BQ25601D

大家好、

您可以帮助分享 IINDPM 最低管制限制日期:2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/3.0A?

此致、

岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!  

    遗憾的是、我们没有要共享所请求值的最小调节限值数据、因为我们不会为可设置 IINDPM 的每个可能值提供最小值和最大值规格。  

    IINDPM = 2.5/2.6/2.8/2.9/3.0A 时的一般原理与所示较低设置时相同。 例如、2.5A 设置最大值为2.5A、3A 设置最大值为3A。 由于我们在 EC 表中未针对请求的 IINDPM 值提供规格、因此无法提供精确的最小值。  

    考虑到这一点、最小值预计大约比设定值低-10%到-15%、但这无法保证。  

    此致、

    加勒特