尊敬的 TI 支持团队:
你能给一些关于评论的建议,非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的玛格丽特
抱歉,附上了正确的原理图。
尊敬的 Gabriel:
请查看我对下面的原理图审阅的反馈。
-OTG 引脚不应保持未连接状态。 它需要被驱动为高电平或连接到 GND。 如果您不打算使用 OTG 升压模式功能、请将 OTG 连接到 GND。
-建议将所需的大部分输入电容连接到 PMID 引脚而不是 VBUS。 我建议您在 VBUS 上只有1uF 的电容器、然后将当前连接到 VBUS 的10uF 电容器移到 PMID。 您可以自由地将47nF 电容器保持在 PMID、或在连接10uF 电容器后将其移除。
-对于 I2C 通信,请确保 SDA 和 SCL 线通过上拉电阻(如10千欧)连接到逻辑轨。
无法确定 VBUS 和 STAT 之间100k Ω 电阻器的用途。 我建议移除该电阻器。 正如您已经在原理图中使用的那样、针对 STAT 的建议连接只是一个电阻器和 LED。
此致、
加勒特