This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2663:LM2663MX 替代

Guru**** 2509015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2663, LM2660, TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271884/lm2663-lm2663mx-alternative

器件型号:LM2663

您好!
客户使用 LM2663MX 并正在搜索 PTP 替代产品。 可以由 LM2660工作、但在其当前设计中、引脚1连接到 GND。 与 LM2660配合使用的器件?
那么 TL7660可能更适合吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger:

    如果 LV 也连接到 GND、则将 FC 连接到 GND 适用于 LM2660、然后转换器将以10kHz 的频率切换。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:
    很遗憾、客户未将 LV 连接到 GND。 您认为 TL7660可作为替代方案有何看法?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger:

    TL7660的引脚1上有一个 NC 引脚、因此客户可以将 GND 连接到引脚1。

    此致、
    布里吉特