This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40007-DIE:短路保护问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270331/tps40007-die-short-circuit-protection-issue

器件型号:TPS40007-DIE

我有一些新的大量 TPS40007降压控制器表现出异常行为。 当单元输出短路时、控制器不会进入断续模式。 相反、在大多数情况下、输出电压将下降、功率将受到限制、但电压不会像正常情况下发生间断。 有时它会断续几个脉冲、然后进入这种奇怪的模式。 其他时候、我们将获得具有更大脉冲宽度的脉冲。 在低温条件下、问题似乎更糟。 您能帮助我解决正在发生的问题吗? 附件为具有更宽脉冲和压降电压的输出电压波形。 请注意,我所使用的短距离小于10mohms,足够小,可以推短设备。 输出电压为3.3V 输入电压为5V、过流/短路设定点大约为7A-9A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用正常的 TPS40007或裸片版本?

    这2个波形显示了什么信号?

    能否将 Vin、SS、SW 和电感器电流添加到示波器中?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的延迟回复,我上周不在镇上。 我们使用裸片版本。 上面的波形显示了 短路情况下的 Vout。 第一个波形中的最后一个脉冲显示了当单元处于 出现问题的边缘时我们看到的情况。 会得到这些更宽的脉冲。 如果我稍微降低温度、第一个波形将与第二个波形完全相同。  附件是您从工作单元和故障单元请求的波形。 工作单元也有问题,但我从我们的研发库存中用旧的一批重新加工了 TPS ,问题消失了。  

    您可以在波形中看到 SS 正确下拉、但当栅极返回时、SS 引脚充电至800mV 并保持该状态。 然后、这些栅极以低占空比切换、从而提供持续的短路保护。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送良好单元和不良单元的波形。

    您能否将电感器电流添加到这些图形中并提供第7个 SS 周期的放大(可能为100usec/div)、以便其尝试重启?

    看起来对于不良单元、SS 电压不够高、无法完成 SS。  您的电感器电流波形将确认、但它应在电流限制范围内运行、直到 SS 达到~1.3V 阈值、然后对7个 OC 脉冲进行计数。  然后、它将重新启动。

    "在这个软启动间隔期间(无论控制器是否尝试执行一个故障恢复或者首次启动)、逐脉冲电流限制生效、但是在软启动周期完成前、不会计算过流脉冲来声明一个故障。 在软启动周期和七个开关周期的持续时间内、电源有可能尝试引发短路。'

    那么、问题是:为什么不良单元绝不会在 SS 引脚上达到1.3V?  也许 SS 引脚上有一些泄漏、正在灌入3.7uA 电流源。

    我还注意到、SS 波形在各单位之间具有不同的斜率。  您是否使用了10nF (或12nF) SS 电容器?  您可以尝试将 SS 电容器在良好电容器和不良电容器之间交换、并/或将不良单元电容器替换为新电容器、以查看 SS 波形是否会发生改变。

    最后、如果您愿意接受更多实验、您可能会看到、将不良单元上的 SS 引脚提高到1.3V 以上是否会使其进入适当的断续模式。  首先、您应该能够在 Vin 和 SS 之间放置一个1M 电阻以增加 SS 引脚的电流并将引脚驱动到更高的电平。  您可能有更好的想法。

    克里斯