This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:GPCCHEM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270201/bq34z100-r2-gpcchem

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、GPCRA0

我继续将 zip 文件发送到 GPCCHEM 工具、但收到以下答案:

计算引擎报告了以下错误:
错误:数据格式错误、确保文件具有 COMA 或制表符分隔值。 姓名:roomtemp_rel_dis_rel.csv

我曾尝试使用此分隔符:逗号,分号,制表符  

感谢您的 helpe2e.ti.com/.../IFR33140-2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 roomtemp_rel_dis_rel.csv 文档中、您总共在工作簿上创建了三个 Excel 工作表、其中一个是数据、另一个是空白。 这可能正在抛出错误。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我今天下午找到了原因。 只能在一列中完成此操作、所有数据均写入其中、并用逗号分隔。

    最好的愿望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我想知道为什么我的 BQ34Z00在 S5阶段没有变成06、但我的 Ra 已更新?

    我已经失败了四五次了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 Ra 表正在更新、则手动将 Learned Status 值从5更改为6应该不会出现问题。

    下面是指向 GPCRA0工具的链接、可帮助您确认 Ra 表值是否正确。

    https://www.ti.com/tool/GPCRA0 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R a0 Flage 为5555。 它是否指示 Ra 已成功更新?  检查寄存器显示5555正在放电、但我已经停止放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cong:

    这意味着已更新放电模式和电芯阻抗。 Ra0标志的含义可以在下面找到:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺