This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 中存在错误||通过 USB 到 GPIO2编程器进行 TPS546C23RVFT 编程

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269603/tps546c23-bug-in-fusion_digital_power_designer-tps546c23rvft-programming-through-usb-to-gpio2-programmer

器件型号:TPS546C23
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO2

TI 团队您好

我们是一家制造公司、我们 的一款产品中包含了您的 IC TPS546C23RVFT。

1.我们尝试使用 TI USB 到 GPIO2编程器对其进行编程、 我们使用  FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER  软件的版本。

2.当我们通过 GUI 进行编程时,工作正常。

3.但是,当我们试图用命令行工具来自动化这个过程时,我们会收到一些错误。 (图片见下文)。

4.使用命令行实现自动化对我们的生产线非常重要。

我并不是说所有的东西都是 TI 提供的、只是因为它为什么会如此快乐。

这就是为什么我们陷入僵局、我们的制造流程会延迟 。 请尽快帮助。

谢谢

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himanshu:

    我知道您正处于生产停止的状态、因此、让我来看看我是否能为您提供帮助。 假设您已阅读过 Fusion GUI 命令行工具文档。 如果没有、我在下面附上了它。 请查看该指南以确保正确使用命令。

    其次、这不是制造商编程的唯一选择、Fusion GUI 具有大规模生产支持。 请查看此链接: https://www.ti.com/lit/an/slua890b/slua890b.pdf?ts = 1694546607888&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS546C23 
    TPS546C23是适用于本指南的器件之一。 如果这不适合您的需求、请告诉我、我们可以继续进行调试。

    谢谢。
    卡勒布

    e2e.ti.com/.../Fusion-GUI-_2D00_-Command-Line-Tools-Overview.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caleb:  

    感谢您的回复和信息。

    仅供参考:有一个 错误   软件中的 Fusion GUI。  

    Fusion GUI -命令行工具 Overview.pdf

    这些 CLI (命令行)无法正常工作。 这是主要问题。

    根据我的理解,这些 CLI 实用程序(FusionParamReader/Writer;在文件夹中),使用 DLL (usbtogpio2的名称可能不同)。

    DLL 构建似乎不正确。  

    上面附加了 CLI 错误。 请查看这一点。

    不知道  TI 团队如何忽视此错误。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Vikas、

    我来和我们的软件开发团队谈谈、看看他们是否有这一问题的记录。 我会尽快回复您。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Caleb、

    仅供参考: 我们使用的 IC TPS546C23RVFT 以及两个 我们尝试过的软件。

    Fusion Power Designer - CLI 提供错误。 (无论我们使用的是什么 IC)

                         GUI 正常。 能够检测 IC TPS546C23RVFT

    Fusion Power Studio  -  CLI 正常工作(--scan &等命令)、但  不提供 IC TPS546C23RVFT 支持。 (未检测该特定的 IC)  

                         GUI 正常、但未检测 IC  TPS546C23RVFT (不支持此器件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Vikas、

    我懂了。 我将把这一信息转达给小组。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    正在等待 TI 帮助/响应。

    e2e.ti.com/.../4773857

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Vikas、

    刚刚收到 Fusion 团队正在推动更新以解决此问题的消息。 它将立即提供。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    请使用此链接下载新的更新。

    谢谢。
    卡勒布

    TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.9.8.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caleb:

    谢谢。

    我们无法通过链接下载。 请检查一次。

    software-dl.ti.com/.../TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.9.8.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Vikas、

    链接对我有效。 我会将这些文件直接附加到该回复中。

    谢谢。
    卡勒布

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_Fusion_2D00_Digital_2D00_Power_2D00_Designer_2D00_7.9.8.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Celab、

    感谢你的帮助。  

    现在、Fusion Power Designer CLI 命令可 与 USB-TO-GPIO2

    真的很感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb Perez

    使用 Fusion Digital Power Designer 的上述版本、我们能够使用命令行工具执行读写操作、这解决了我们的问题。 我们感谢您给予的大力支持。

    感谢 TI 团队。

    此致  

    希曼舒·舒克拉

    VVDN Technologies Pvt LTD