This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:Term V Hold Time

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271820/bq28z610-term-v-hold-time

器件型号:BQ28Z610

您好:

   如何理解此参数"电量监测-IT 配置术语 V 保持时间"?

    ,Term Voltage=6600mV,Term V Hold Time =50s,Term Min Cell V=3300mV ?监测计 SOC 如何报告0 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放电期间(Abs. Current 超过 Quit Current 阈值、并且足够高以使监测计进入 DISCHARGE 模式(Dsg Current Threshold)、此时电池电压降至 Term Voltage 以下或电芯电压降至 Term Min Cell 电压以下并持续至少 Term V Hold Time、 监测计会将(未过滤的) RM 强制为0mA、因此 SOC 为0%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "FullChargeCapacity 报告充满电的电池的容量或电量减去 Reserve Cap-mAh 或 Reserve CapWh
    在当前负载和当前温度下、直至 Voltage 达到 Term Voltage 并持续 Term V Hold Time。"

    附件是规格;中的说明

    1.我认为它用于估算 RM 和 FCC。 在放电期间、当 RM 降至0时、 即使 电池电压高于 Term Voltage、SOC 也会报告0。 对吗?

    2.如果问题1正确,我 还有另一个问题。 RM 和 FCC 是否包括  Term V Hold Time(Current * Term V Hold Time)在估算 RM 和 FCC?时的容量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:正确。

    #2:不, RM 和 FCC 不包含任何能力,这是项 V 保持时间的结果。