This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563257:TPS563257DRLR

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272644/tps563257-tps563257drlr

器件型号:TPS563257

您好!  

对于与 TPS563257的数据表中提到的电路类似的电路、我已经将分压器的47k 和20k 电阻器(未连接10nF)连接到了使能引脚。
电源电压稳定在5V 直流电压、分压器应向使能引脚提供1.49V 电压。
当未连接到使能引脚(引脚编号5)时、分压器正常工作、
但一旦分压器连接到使能引脚、它只提供可忽略的电压、即大约250mV。

发生故障的可能性是什么?
请考虑  TPS563257DRLR 数据表中的图8-1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malsekar:

    由于此主题与您发布的另一个案例相同、我将在另一个主题中关闭该主题并进行联系。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malsekar:

    感谢您的联系! 我在另一个主题中向您提供了我的评论。 谢谢!

    BRS

    卢西亚