This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA79M:关于输入和输出电容器的类型

Guru**** 2505205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272058/ua79m-about-types-of-input-and-output-capacitors

器件型号:UA79M

您好!

我想问您一个有关 UA79M05的问题。
数据表包含以下有关输入电容器和输出电容器电容的信息。
但电容器的类型未知。
请告诉我电容器的类型。
陶瓷电容器、电解电容器等
另外、请告诉我是否有任何其他推荐的电容值。

(产品说明书中列出了内容)
所有特性都是通过一个跨输入端的2-µF 电容器和一个跨输出端的1-µF 电容器测得的。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    如今、陶瓷电容器因其低 ESR 额定值而发生钽的现象更为常见。 我建议为 LDO 使用陶瓷电容器、因为它们的低 ESR 和高频性能有助于滤除噪声。   

    是的、回答正确。 这是一个较旧的器件、因此缺少某些规格。 正如您所指出的、我会坚持在所测试的特性范围内。 输入端为2uF、输出端为1uF。 我查看了一个测试板的原理图、该测试板接受多个采用 KVU 封装的 LDO、其中输入电容为1 uF、输出电容为10 uF、通常我看到的 Cout 高于 Cin、但我会遵循数据表 构建的。  

    由于这是较旧的器件、我的建议符合您在数据表或至少在棒球场上看到的结果。  

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    谢谢!

    乔什·纳查西