This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933PEVM:输出电压纹波问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272876/tps62933pevm-output-voltage-ripple-questions

器件型号:TPS62933PEVM

我现在 使用"尖头与桶"方法来测量 输出电压纹波、我看到了这一点。 我希望这方面的想法更具三角性?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    您是否对我们的 EVM 进行了返工或直接测试? 输出电容器的 ESR 和 ESL 似乎比正常值大。

    如果直接对 EVM 进行测试、请尝试调整料筒方向、看看是否有差异。