Other Parts Discussed in Thread: TPS2554, TPS2557, TPS2557DRBEVM-423
主题中讨论的其他器件: TPS2557、 TPS2557DRBEVM-423
您可以帮助检查 TPS2554是否已通过 UL IEC 62368?
TPS2557也是如此。
您可以帮助检查 TPS2557是否已通过 UL IEC 62368?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS2554, TPS2557, TPS2557DRBEVM-423
您可以帮助检查 TPS2554是否已通过 UL IEC 62368?
TPS2557也是如此。
您可以帮助检查 TPS2557是否已通过 UL IEC 62368?
您好 Fabio、
是的、两个器件都通过了 UL IEC 62368-1标准。
这是 TPS2554和 TPS2557的合规性文档证书:
Br、
成
您好 Fabio、
我已经尝试在 TPS2557DRBEVM-423上焊接了容差为1%的187k 电阻器。
值得一提的是、在0805封装上组装了一个0602 187k 电阻器、以便对限流进行编程、因为我无法找到0805 COMP。
以下示波器屏幕截图是使用此测试设置拍摄的、它表明 内部调节环路相当稳定、但电流不限于正好是500mA 的电流、而是~630mA 的电流。

使用数据表公式1中的三个公式:
因此、电流被限制在53mA 高于标称值。
此外、建议运行条件规定最大 R_ILIM 值不应超过187k、因此我不会进行任何更高的测试。
希望这对您有所帮助。
成