This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28250:预偏置操作

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271951/ucc28250-pre-bias-operation

器件型号:UCC28250

Hı 团队我不了解预偏置操作中的一些事情

例如  

1-) 是否需要向预偏置输出端施加电压以及输入电压以启动控制器?  没有预偏置电压时、控制器能否正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该控制器无需预偏置即可工作。 如果您的设计没有此要求、则可以忽略所有与预偏置相关的内容。

    UCC28250具有允许 Vout 预偏置的特性、因此在启动时、预偏置不会放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Hı 中,预偏置相关的内容是什么?

    我不知道这个过程是否应该发生。 当我查看原理图时、我看到有一个二极管连接到输出线。 这里这个二极管的功能是什么? 当存在有源输出时、我们是否应该寻找二极管的源?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哪个二极管、什么原理图以及该二极管在原理图中的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hong,

    问题是解决的谢谢。