This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:TS1/2/3引脚配置用于通用 ADC 输入

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272709/bq76952-ts1-2-3-pins-are-configured-for-general-purpose-adc-input

器件型号:BQ76952

大家好、

从数据表中可以看出 、当 TS1、TS2、TS3针对通用 ADCe 进行配置时、输入电压范围为0~1.8V (VREG18)。

我的客户想知道在这种情况下、这些引脚是否 不是由内部电阻器上拉、而是使用外部5V Vref、 如下所示。

提出问题的原因是、我的客户担心  ADCIN 为1.8V 时的温度采样误差、他们希望温度精度在-25~65℃ 时小于1℃

您能评论一下吗? 谢谢!

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    请参阅以下摘自 TRM 的部分。

    我不认为这些引脚是内部上拉的、因为它们是输入、但 ADC 输入范围限制在1.8V。  

    此致、

    马克斯·韦博肯