This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:通过将 FB 短接至 OUT 来设置3.3V 输出电压

Guru**** 2388460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204014/tpsm33625-setting-3-3vout-by-shorting-fb-to-out

器件型号:TPSM33625

您好!

我有一个关于  在3.3Vout 中使用 TPSM33625的问题:虽然 DS 似乎没有引用它,在 EVM 指南中,你可以找到这部分信息(C4 ,第7页的底部)

"TPSM33625RDNR 可通过将网络 VOUT "VFB"短接在一起来配置为3.3V 固定输出。
移除 R10、以确保对固定3.3V 输出的 IQ 测量准确无误。"

这是准确的陈述吗?

谢谢!

-阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    请允许我向我们的专家咨询、并在明天通过 COB 与您联系。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    我发现了以下内容: 是的、EVM 用户指南是准确的。 我们将在下一个数据表修订版中包括此内容。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、该主题中的建议有错误。 请删除整个主题帖。