This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:TPS63036

Guru**** 2575315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272784/tps63036-tps63036

器件型号:TPS63036

你好吗?

我采用 TPS63036YFGT 设计5V 输出 DC/DC。

我们的工作输入电压为2.7 ~4.2V。 但该器件仅在2.8V 下开始工作。 从2.8V 开始并增大电压后、运转良好。

 但超过2.9V、则输出电压开始振荡。 (270组的症状相同)

请为我提供解决方案。

我发送原理图和一些结果照片。

请尽快回复。

谢谢你。

此致。

朴镐俊

e2e.ti.com/.../Photo.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  帕克

    您的原理图中未发现任何问题、 您的使能信号是否不稳定?

    此致

    陶氏