第8.3.5.5节提到:"该器件通过在充电或静止状态下绕过每个电芯的电流来支持电芯平衡。 如果器件的
使用内部旁路、最多可以绕过10 mA、并且可以同时绕过多节电池。
可通过"
说10mA 最小而不是"高达10mA "更准确吗?
第7.10节"电气特性:VC1、VC2、VC3、VC4、BAT、 PACK" 指定内部平衡 FET 在2V 至4V 范围内最大为200欧姆。
因此、平衡电流实际上可以是2V/200R (10mA 的最小值)、但如果我们即将充满电、那么4V/200R = 20mA。
我们可能更关心3.65V 电压区域周围的平衡、因此18.25mA 平衡电流。
此外、200 Ω 的 FET 分辨率是整个温度范围和处理过程中的最大值、因此平衡电流的典型值应远高于10mA。
请告诉我您的反馈!
谢谢