This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19533KCS:峰值二极管恢复 dv/dt

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19533KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272210/csd19533kcs-peack-diode-recovery-dv-dt

器件型号:CSD19533KCS

尊敬的专家:

我注意到、我们的所有 dv/dt 都没有"峰值二极管恢复 MOSFET"规格。 如何获得 CSD19533KCS 的规范?

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢咨询。 您指出、TI 没有在我们的 FET 数据表中规定峰值二极管恢复 dv/dt。 我见过以下计算方式:

    dv/dt = VTH/(RG x CGD)

    使用 CSD19533KCS 数据表中计算出的峰值二极管恢复 dv/dt 为:

    dv/dt = 2.8V/(1.2Ω x 9.6pF)= 243V/ns

    这未经过测试和指定、因此无法保证。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的回复。

    我认为您计算 dv/dt 容量的是基于米勒电容(CGD)机制的。 不过、还有另一种 dv/dt 感应故障开启机制、即高 dv/dt 引起流经体二极管的恢复电流导致寄生 BJT 开启。 正如我所知、第二种机制的 dv/dt 能力要低得多。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、还需要考虑寄生 NPN 双极。 计算方法如下:

    dv/dt = VBE /(CBD x RB)

    我们尚未针对这些参数对 FET 进行表征。 我咨询了一位设计人员、FET 设计为尽可能降低 Rb 的值、以防止寄生 BJT 开启。 标准可靠性数据表明器件在正常工作条件下保持稳定。 一般而言、我们最关心的是 Cdv/dt (米勒电容)开启导致击穿并可能损坏器件。 电荷比 Qgd/Qgs < 1、用于防止 CDV/dt 感应 FET 导通。 除此之外、我们没有任何其他要共享的数据。

    谢谢。

    约翰