This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:通过 DISCHG FET GS 实现 OCC 保护-电荷泵电压泄漏

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269300/bq76942-occ-protection---charge-pump-voltage-leakage-via-dischg-fet-gs

器件型号:BQ76942

 客户 正在使用 BQ76942测试 OCC (过流充电功能)。

当 OCC 发生时、CHG FET 将闭合、但放电 FET 将继续导通。

充电器被移除。 PACK+电压将保持高于 BAT+。

因为 DSG 引脚电压会通过 DISCHG FET GS 10M 电阻泄漏到 PACK+。

因此、PACK+电压将保持高电压状态 、如果 PACK+和 PACK-中没有负载、它将不会从 OCC 恢复。

有什么好的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    根据 DSG FET 所提供的体二极管保护功能、似乎 DSG FET 正在导通。 在充电电流期间、当不存在会关闭 DSG 的其他故障时、这是正常的和预期的。

    我 建议移除 D10并仅通过 R37将 PACK 引脚连接到 PACK+。 二极管可能会干扰充电器移除检测。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、客户已删除 D10。 这具有相同的问题。

    我想这应该是一个 常见的 问题。

    由于从 DSG→10M→放电 FET (处于半导通状态)→充电 FET (MΩ,处于关断状态)这个电源路径、

    放电 FET (S 引脚)和 PACK+引脚的电压将大于电池。 这是一种合理的现象?

    是否有很好的解决方案可以解决这一问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您可以发送.gg 配置文件吗?

    此外、R34应该是10MOhms、而不是1MOhm。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MAX、客户正在其板上使用10M。

    这个问题非常常见。 因为我们可以从硬件设计角度对此进行解释。

    DSG 引脚电压= Bat 电压+ 10V。

    DSG→10M 电阻器→放电 FET (处于半导通状态)→充电 FET (MΩ,处于关断状态)。

    在此电源路径中、PACK+引脚电压绝对高于电池。

    您可以问 Terry 或 Arelis 有关此问题的问题吗? 我想之前也有类似的问题。

    我们有否建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我想我明白你现在的意思了。 当 DSG FET 导通且 PACK+悬空时、通过 DSG FET 的 GS 电阻器的少量漏电流会将 PACK+拉至 BAT 电压以上。

    但 OCC 保护有两种恢复方法(请参阅下文)。  

    • PACK 引脚电压低于 BAT 电压减去可编程阈值。 如果 PACK+和 PACK-端子之间没有负载、此方法可能无法正常工作、因为无法将 PACK+拉至 PACK-。 您可以添加一个小负载、以防止 PACK+通过 GS 电阻器上拉、但这会增加一些泄漏电流。

    • 检测到的充电电流降至可编程阈值以下并持续可编程时间。 这种方法可能更适合没有负载的情况。

    此致、

    马克斯·韦博肯