This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:第二次静置时学习周期失败、VOK 从不清除

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270578/bq40z50-r2-failed-learning-cycle-at-second-relax-vok-never-clear

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRA0

e2e.ti.com/.../1Charge-Relax.gg.csve2e.ti.com/.../2235.log.log

在第二次静置位时、即使在静置位后、VOK 位也永远不会被清除。 附加的日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riley:

    我将在一天结束时看一下这个主题。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢怀亚特。

    为了更新内容、我假设学习周期由于充电超时错误而失败。 我禁用了此保护并再次运行学习周期。 我开始第二次放松(后充满电),然后离开了一天。 当我返回时、VOK 位已清除、但似乎没有发生 QMax 更新。 [QMax]标志处于相同状态、更新状态寄存器仍为04。

    连接测试后的日志和数据存储器

    e2e.ti.com/.../3542.log.log
    e2e.ti.com/.../112_2800_3_2C00_4_2900_.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riley:

    我一直在查看最新的日志、我看不到您的测试存在任何重大问题。 如果您继续执行放电、您是否能够从学习周期的放电部分获得 QMax 更新?

    如果不是这样、我会建议使用 GPCRA0工具、由于使用 LFP 类型的化学试剂可能难以完成学习、因此该工具可能会更容易。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我已经使用 GPCRA0工具成功生成了 golden 文件。 经过一些测试、似乎已经为该阶段的产品开发提供了足够的结果。  

    我可能会在稍后的日期尝试学习周期、希望这会更好。

    此致、

    R·贝克