This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:无 LFPS 信号、CAN'支持 USB 3.0超高速传输数据速率

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270196/hd3ss3220-no-lfps-signal-and-can-t-suppprt-usb-3-0-superspeed-transfer-data-rate

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:HD3SS6126

团队成员

我将 HD3SS3220 USB3.0端口控制器设计为 PCB 板中的 USB 3.0 SuperSpeed 2:1 MUX。 在为 PCB 板通电但对 SuperSpeed MUX 加电后、它将无法正常工作。 以便观察该波形、但无法测量 LFPS 信号。 因此、HD3SS3220 + HD3SS6126系统无法实现超高速 USB3.0传输数据速率、仅支持 USB2.0传输数据速率。
您能帮助提供一些建议吗?

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿宽:

         USBA 和 USBC 连接器插头是还是插座? 可能是 TX/RX 信号未正确连接。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    USBA 和 USBC 连接器均为插座

    可能是 TX/RX 信号未正确连接。

    PCB 板有另一条从杰纳西逻辑集线器 IC (GL3590)到 HD3SS6126 (端口 SSC0和 SSC1)的路径、USB3.0运行良好。 一旦切换到 HDSS6126R (端口 SSB0和 SSB1)、但 USB3.0不工作。 我认为 TX/RX 连接正确。 我重新检查 HD3SS3220的 USBC 连接器原理图、该原理图是正确的。 我检查的是否有任何内容不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿宽:

       SSB0/SSB1连接到了 HD3SS3220、这是 Type-C 端口。 既然您有 I2C、

    1:这是 UFP 应用?

    2:如果连接到 DFP 时 CC 通信成功?  

    3:翻转 USBC 电缆时、DIR 状态是否发生变化?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿宽:

       假设在 USBC 端口上选择了 TX1/RX1通道:它最终会包含主机 TX 到器件 TX。 您应该将主机 TX 连接到器件 RX、将主机 RX 连接到器件 TX。

    主机 TX--> USBC 电缆--> SSRX1 (CN7)--> RX1_DS6_C

    RX1_DS6_C--> RX1 (U13)--> RX (U13)--> RX_DS6_C

    RX_DS6_C-->SSB1 (u12)--SSA1 (u12)--> RX_DS6_A

    RX_DS6_A--> STDA_SSRX (CON2)--> USB2电缆-->器件 TX

      此外、主机侧 TX 和器件侧 TX 应该已经具有 交流电容器75-265nf、您不需要在靠近 Type-C 端口的位置配备这些交流电容器。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    交换   SSTX1 (CN7)--> RX1_DS6_C 的 PCB 板 ,移除主机 TX 侧的交流电容(C118和 C120),可以测量 LFPS,但传输数据速率仍保持在 USB2.0中。 是否错过了某些内容?

    修改原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    1:这是 UFP 应用? =>对于 CON2,是。

     2:如果连接到 DFP 时 CC 通信成功?  =>没有 CC 通信功能。

    3:翻转 USBC 电缆时、DIR 状态是否发生变化? =>是,它会更改状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿宽:

     1:由于您可以看到 LFPS 信号、因此 USB3信号路径现在似乎是正确的、

    2:翻转电缆时 Dir 已更改状态、因此 HD3SS3220 CC 控制器运行正常。

    3: 在5Gbps 时、存在6126 (-1.1db)和3220 (-1.07db)的插入损耗、并且再加上 PCB 迹线损耗。 在5Gbps 速度加上多路复用器和 PCB 布线损耗的情况下、仅仅对 TX/RX 信号进行布线就会损害 SS 信号完整性。  

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    3: 在5Gbps 时从6126 (-1.1db)到3220 (-1.07db)存在插入损耗、加上 PCB 迹线损耗。 在5Gbps 速度加上多路复用器和 PCB 布线损耗的情况下、仅仅对 TX/RX 信号进行布线就会损害 SS 信号完整性。  [/报价]

    测量完 USB3.0的波形后可以看到下面、这里的质量真的很差。 我们将重新布局以纠正 TX 和 RX 迹线交换问题的电路。 您曾提到、对 TX/RX 信号进行布线会损害 SS 信号完整性。 这是否是应用程序无法实现 SS 数据速率的根本原因? 您能否提供有关修改 PCB 板的布局建议?  谢谢你。

    此致

    阿宽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿宽:

         请查看下面的高速布局指南。 超过1Gbps 的高速信号绝对不接受接线。 对于该应用、由于您有两个多路复用器处于级联状态、因此您需要尽可能缩短布线长度

    信号调节器和 USB 集线器的高速布局指南

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!
    对于新型 PCB 板、我们将遵循该指南。

    感谢你的帮助。

    此致

    阿宽