This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2806:启动操作、对 Vin 和 Vc 进行滤波

Guru**** 2598025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272921/ucc2806-startup-operation-vin-and-vc-filtered

器件型号:UCC2806

我们一直在调查一些单元故障、其中我们会看到升压转换器 MOSFET 发生故障。 在此测试过程中、已注意到一些异常导通行为。 作为参考、这里是该单元中的实现。

 

 

我们注意到、升压转换器 FET 在加电(80至150us)时意外被命令导通。 所担心的是、这可能会导致高峰值电流(280V 输入短路)和 FET 过度耗散、从而导致故障。  我们不认为这是故障的主要原因、但我们想了解这一点。

 

Vaux_C 启动时间的变化会影响此持续时间、更快的启动会导致脉冲更长。 查看数据表后、建议将 VC 和 VIN 连接在一起、如下所示:

 

 

但在此设计中您可以看到、它们由499 Ω 电阻器 R175进行隔离。 移除此电阻器确实会导致导通脉冲消失:

 

遗憾的是、设计工程师已不在公司、所以我不能问量产流程是什么。 我在这里与其他一些工程师讨论过、这是他们的输入:

 

尽管 TI 应用手册中具有严格的 Vc 和 Vin、但从其数据表来看:Vc 是 FET 驱动器输出的输入电源连接、因此较高的电流(纹波电流)将通过该测试; VIN 是此器件的输入电源连接、电流较少(PWM 芯片的辅助控制、纹波电流更少)将通过该器件。 因此、用 RC 滤波器将 Vc (电源)与 Vin (信号)分离是一种很好的做法。

 

简而言之、您能否帮助解释似乎是 R175导致的这个导通脉冲的原因、以及您能否就 TI 在这些网络之间使用滤波器时可能遇到的任何问题(除了明显的异常导通之外)提供评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R175连接不正确。 数据表显示了 Vin (引脚15)和 VC (引脚13)连接在一起、然后通过电阻器(您的设计中的 R175)输入电压+Vin。

    但您的设计 Vin (引脚15)和 VC (引脚13)未直接连接在一起。

    在您的设计中、看起来 Vc (引脚13)的上升速度比 Vin (引脚15)快、因此 Vc 变为高电平、而内部偏置未就绪、这可能是您看到该问题的原因。