This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180EVM-573:栅极驱动输出端负峰值低于-0.3V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271795/ucc28180evm-573-negative-peaks-below--0-3v-at-gate-drive-output

器件型号:UCC28180EVM-573
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28070A

您好!

我想知道、在栅极驱动输出端测量的 UCC28180电路是否能够承受低于-0.3V 的短负峰值。  我们测量了 从后缘上的振荡产生的此类峰值、甚至~-2V (栅极驱动以绿色显示、FET 漏极以黄色显示、输出电压以蓝色显示)。  EVM-573电路板上有一个电阻负载、~350W)。  

峰值很短、在 FWHM 下可能约为10ns。  某些 TI 栅极驱动器电路具有短峰值所允许的较低负值、小于200ns。

它与 UCC28180相同吗?  测量是使用 Keysight DSOS104A-示波器和 Keysight N2791A 25 MHz 差分探头完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ari:

    2V 的负峰值非常可观、即使它们很短。 我将谈谈 UCC28180是否能够处理这些较短的峰值。  输出电压看起来稳定这一事实是有希望的。

    同时、您可以按照以下设计指南来降低负峰值负载: https://www.ti.com/lit/an/slua939/slua939.pdf。本设计指南将采用 UCC28070A、这是一种交错式 PFC、因此这些概念与 UCC28180相同。  

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ari:

    遗憾的是、我们不知道 UCC28180是否能够处理尚未测量到的-2V 峰值。 我们必须遵循数据表中的-0.3V 限值。  

    但是、请验证负尖峰是否确实存在、而不是探测赝像。 以下是确保出现峰值所需执行的一些步骤:

    1. 确保对探头进行适当补偿、使其不会出现边沿峰值或斜坡: https://www.rohde-schwarz.com/us/products/test-and-measurement/essentials-test-equipment/digital-oscilloscopes/understanding-probe-compensation_254520.html 
    2. 确保使用"尖端和接地筒"探测来避免从 GND 尾纤中拾取开关噪声: https://www.cui.com/blog/how-to-measure-ripple-and-transient-in-power-supplies 
    3. 确定附近 PFC FET 的高电压摆幅是否影响差分探头。 将差分探头+和-连接到与测量栅极电压时相同的 GND 点。 按照与栅极上的 if +相同的方式来修整探头导线、因此环路区域是相同的。 如果波形(应为全部 GND)中有与 FET 开关边沿对应的凸点、则探头会向栅极信号增加噪声或干扰、应消除此噪声。

    此致、

    乔纳森·王