This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:ST 输出

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272834/tps2121-st-output

器件型号:TPS2121

您好!

数据表中定义了 ST 引脚、如下所示的屏幕截图:

当 IN1和 IN2都无效时、我对最后一行不太确定。 如果 IN1和 IN2都低于 UV (例如1.3V)、那么 ST 输出如何保持逻辑高电平? ST 是否实际上需要外部上拉电源或其他器件?

ST 的高电平阈值是多少? 数据表中似乎没有提及。

谢谢你。

/罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好/Roland:

    是的、ST 引脚为开漏引脚、需要连接到上拉电阻器。 因此、ST 引脚本身为 Hi-Z、但引脚上的信号为高电平。 请参阅建议运行条件中的下图。

    ST 上建议的最大电压为5.5V、ST 的高电平阈值是它连接到的任何电压。

    谢谢。

    帕特里克