This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:连接 USB-C sch 和 i2c 寄存器、查看;电池充电水平

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24298, BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272423/bq24298-interface-with-usb-c-sch-and-i2c-registers-review-battery-charge-level

器件型号:BQ24298
主题中讨论的其他器件: BQ24297

我们目前正在设计和测试我们的 PCB、该 PCB 具有 bq24298 PMIC 充电器和 USB type c 连接器。 基本上、bq24298为 LDO 提供3.3-4.2V 的电压、从而为我们的微控制器提供3.3V@150mA 的电流。 我们的系统配备标准的14500 800mA 电池,带10K NTC(@ 25°C)。  

上周四、我在连接 PCB 以便从笔记本电脑的一个标准 USB 端口为电池充电时遇到了问题。 基本上,我的 PC 在这一事件后坏了(它突然断电,我再也不能通电)!

在此测试过程中、我不记得电池是否连接到了 PCB。

现在、我有以下一系列问题:

1)我使用 bq24298 I2C 寄存器的这些参数、以便能在两小时内为电池充电(因此我们希望以每小时400mA -500mA 的速率充电)、 在任何情况下、我们都不想使用未来的 OTG (我们不想将我们的系统用作移动电源、因此在任何情况下、我们都会向外部输出电压、因为这可能是我的笔记本电脑发生损坏的原因)。

REG00 = 0x32

REG01 = 0x1A

REG02 = 0x00

REG03 = 0x11

REG04 = 0xB2

REG05 = 0xCC

REG06 = 0x73

REG07 = 0x4B

您能 在下面查看一下我们应用的寄存器和原理图吗?

再次阅读数据表并查看 EVB 的 sch、然后我们进行了以下我们认为对 PCB 和外部充电器的正确功能至关重要的变化。

2)您是否有 介绍如何将 USB type c 连接器连接到 bq24298的原理图/应用手册? 如果不能帮助我们将 USB type c 连接到 bq24298? (基本来说、我们应该如何强制使用 USB type c 的线路、例如 CC1/CC2/TX/ RX 等)。

3)我的最后一个问题是关于电池的电量。 我在数据表中看到、是否可以知道充电期间的充电状态、但是否可以知道充电期间的充电百分比? 另外、不带充电器的电池的百分比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新! 我看到此线程、因此问题3已回答  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088414/bq24298-bq24298-measure-battery-soc  

    但我们仍然需要寄存器支持、sch review 以及与 USB type-c 的连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 让我首先提供有关您的原理图的反馈。  

    由于您不想使用 OTG 功能,因此将 OTG 引脚连接到 GND 是正确的。 由于 OTG 将始终连接到 GND、因此可以移除连接到 REGN 的0.1uF 电容器(C23)。  

    我不明白为什么 D+连接到 PSEL 引脚, D-连接到 PG 引脚。 我们还有其他专门与 D+/D-线路连接的充电器 IC、但 BQ24298不适用。 必须将 PSEL 驱动为高电平以指示 USB 已连接、或驱动为 GND 以指示已连接更高功率的适配器。

    PG 引脚是状态输出。 它应该以与 STAT 引脚相似的方式连接或者保持未连接状态。 它不应连接到 USB D-线。  

    原理图的其余部分看起来很好。  我已检查您的寄存器设置、没有看到任何问题。  

    2) BQ24298并非设计为直接连接 USB type C 连接器、因此我们没有任何示例原理图或应用手册。 正如您提到的、您可以强制某些线路使适配器根据需要工作。 很遗憾、我不是 USB type C 专家、因此我无法评论强制这些连接的推荐方法。 如果您想获得 USB type C 输入的完整功能、我建议您选用 USB type C 控制器 IC 以及充电器 IC。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett、  在 TI EVB 中、我可以看到标准的微型 USB、其中 D-连接到 PG、D+连接到 PSEL。 这就是我们将这两个信号连接到 USB 连接器的原因。 我们不知道为什么会这样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语:  

    感谢您对设计决策的解释。 请允许我帮助澄清一下。  

    BQ24298EVM 原理图中引用了 D+和 D-、因为 EVB 旨在与 BQ24298以及 BQ24297等类似 IC 配合使用。 在 BQ24297上、PSEL 和 PG 引脚会替换为 D+和 D-引脚。 如果您参阅 BQ24298用户指南中的表3、您会看到跳线连接已定义、因此电路板适用于 PSEL 和 PG 引脚。  

    BQ24298不定义为直接连接 USB 输入、因此没有引脚连接 USB C 型的 D+、D-或 CC1和 CC2。  

    此致、

    加勒特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett、我在数据表中看到 b24297直接连接到微型 USB 连接器。 我想这个参考号。 能够更好地匹配我们的设计、但我仍然需要弄清楚如何处理其他 USB Type-C 引脚或将连接器更改为微型 USB。  我想我们会再次将我们的新原理图发布到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语:  

    我懂了。 新原理图推出后、我很高兴查看一下。 为清楚起见、由于它用于不同的器件、您可以请求在新主题中对使用 BQ24297的设计进行原理图审核。 请认为此主题已结束。  

    此致、

    加勒特