This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:堆叠式器件的温度不同

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271984/tpsm41625-stacked-units-not-the-same-temperature

器件型号:TPSM41625

我有两个处于堆叠模式的 TPSM41625MOVR 器件:主要和次要。 我很幸运有一个热像仪来观察这两个装置。 (-并确保我不燃烧自己。)  初级运行温度约为58*C,次级运行温度为50*C。 负载为0.90V、25A。 这种温差是否被视为正常现象? 我觉得如果两个单元都共享负载、它们的温度应该大致相同。 如何判断辅助装置是否真正正常运行?

我理解他们可能会有所不同的原因-但在两个单元的布局上没有明显的差异。 我期望只有几度、但不是8度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!  

    ISHARE 的精度为+/-15%、两个器件在实现25A 时的电流共享可能存在差异。  

    两个器件之间的 PCB 差异也可能导致热差异。  

    是否有任何方法可以检查每个器件向负载提供的电流?  

    谢谢!

    Tahar