This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:峰值电流持续时间

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270830/ucc27211-peak-current-duration

器件型号:UCC27211

大家好、

祝你度过美好的一天!

目前我的客户在其设计中使用 UCC27211、他们希望了解峰值电流和灌电流的持续时间。 您能否就该问题发表一些评论?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    为帮助解决此问题、您可以提供脉冲持续时间和客户的工作频率吗? 在大多数应用中、驱动器峰值电流的持续时间、占空比和平均电流不是问题、我想查看客户的目标数字、以确定是否根本不存在问题、如果需要联系以进行确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的反馈!

    实际上、客户只想知道为什么我们没有在数据表中提到峰值电流和灌电流的持续时间、他们认为在相同的情况下、不同供应商的此规格可能会有所不同。 因此、他们想了解有关该方面的更多详细信息。

    您可以对此做一些评论吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    我看到的部分但不是很多具有平均电流额定值的 TI 数据表、还有一些数据表提到峰值电流脉冲。 由于峰值电流宽度将决定给定工作频率下的平均电流、您能否从客户处获得目标工作频率来确定此持续时间?

    此外、我还必须寻求一些建议。  我们提供的任何数字都必须被理解为设计指南、而不是新的数据表规格或覆盖数据表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    关于电流脉宽持续时间或平均电流、您是否仍需要一些指导? 如果您可以发送一些工作频率目标、我可以研究这一点。

    此致、