我在 TPS23750方面有问题、我有两个电路板、一个电路板使用评估板中的 FET 

另一个无法正常工作、区别在于 FET 和二极管。 问题是、我永远不会在该电路上看到栅极开始打开。 如何为电路选择正确的 FET/二极管组合? 或者、栅极为什么不工作? 我还探测了 Vbias 和 Aux、电压看起来很好。 为什么文档中没有关于 FET 选择和二极管选择的建议?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
周老师、您好!
感谢您的信息。 所以测试结果揭示了以下测试结果:
DMT10H072LFDFQ-7 (100V 62m Ω n 通道 FET)+ V8PM12HM3 (120V 8A 肖特基):不工作
SUD06N10-225L-GE3 (100V 160m Ω n 通道 FET)+ 6CWQ10FN (100V 7A 肖特基):Work
我认为您可以尝试的一种方法是增加 C3电容 、这可以 使栅极驱动电路更好地抵御瞬态变化(您可以尝试4.7uF 至22uF、电压> 25V)。 FET 可能由于 需要过高的栅极驱动功率而无法工作。
此致、
帝昂