This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:电池平衡内部旁路

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262170/bq40z50-cell-balancing-internal-bypass

器件型号:BQ40Z50

第8.3.5.5节提到:"该器件通过在充电或静止状态下绕过每个电芯的电流来支持电芯平衡。 如果器件的
使用内部旁路、最多可以绕过10 mA、并且可以同时绕过多节电池。
可通过"  

说10mA 最小而不是"高达10mA "更准确吗?

第7.10节"电气特性:VC1、VC2、VC3、VC4、BAT、 PACK" 指定内部平衡 FET 在2V 至4V 范围内最大为200欧姆。

因此、平衡电流实际上可以是2V/200R (10mA 的最小值)、但如果我们即将充满电、那么4V/200R = 20mA。

我们可能更关心3.65V 电压区域周围的平衡、因此18.25mA 平衡电流。

此外、200 Ω 的 FET 分辨率是整个温度范围和处理过程中的最大值、因此平衡电流的典型值应远高于10mA。

请告诉我您的反馈!  


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    高达10mA 意味着、在认为内部旁路 FET 的情况下可以产生最大的10 mA。 有关类似的内部 FET 演示、请参阅下面的。


    内部 FET 平衡电阻的最大 RDS (ON)为200欧姆。 在已知内部最大电池平衡电流 ICB_max (10mA)的情况下、为了实现 ICB_max、需要2V 的电池电压。 如果用户使用4V 电池、理想情况下、最大内部电池平衡电流将为20 mA、但电量监测计不允许这样做、因为 ICB_max 为10mA。

    如果客户需要更大的平衡电流、则需要使用外部电路配置来实现更大的平衡电流、其中大部分电流将耗散在外部平衡 FET 中、并且内部平衡 FET 中仅耗散10mA (假设外部电路设计正确)。 有关如何执行外部电池平衡的更多详细信息、请参阅  采用外部 MOSFET 快速实现电池均衡 应用手册。

    有关内部电池平衡算法如何运行的任何其他问题、请参阅《 使用 bq20zxx 的电池平衡》。 请注意、它是一款不同的器件、但平衡原理是相同的。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jose Couso、

    我对 内部电池平衡电阻有疑问。  如 BQ40z50数据表中的定义、 当2V < VDS < 4V 时、内部 FET 开关的内部电池平衡电阻  最大为200ohm。 VDS 是否表示电池电压?  如果电池平衡电流 ICB 为10mA 且 内部电池平衡电阻为200欧姆、则内部开关的漏源电压为2V。 然而,外部 RC 滤波器中的 RVC 为100欧姆,两个 10mA 电阻中的压降为2V (RVC * 100欧姆* 2=2V)。 因此、电池电压为4V。 电池平衡是否会在4V 电池电压下工作?

    另外、如果 同时绕过多个电芯、如何计算电芯平衡电流?

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chong Shen,

    请参阅 第 2.1节内部电池平衡电路设计 从此 应用手册。  

    请注意、这是一款不同的器件、但原理相同。

    此致、
    何塞·库索