This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750-01:刷写 USB-PD-CHG-EVM 并具有 USB2ANY

Guru**** 2602425 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272685/usb-pd-chg-evm-01-flashing-tps25750-with-usb2any

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

这与先前的一个问题相关 :E2E-01:USB-PD-CHG-EVM 至01入门-电源管理论坛-电源管理- TI USB-PD-CHG-EVM 支持论坛

我采用与 USB2Any 相同的设置、尝试将配置数据刷 写到 EVM 板。

在线配置器(TPS25750 Application Customization Tool)输出的文件为二进制或。 C、该 文件与 USB2ANY Explorer 软件不立即兼容(它要加载一个.i2c 文件、我发现该文件是十六进制值的纯文本字符串)。

是否似乎 USB2ANY Explorer 设计为手动刷写单个地址、而不是配置器输出的整个32000十六进制字节?  

我 写了 一个 python 脚本来转换. 将 C 文件粘贴到 USB2ANY Explorer 所需的.I2S 数据中、因此如果确实可以使用 USB2ANY 执行完整闪存、请告知我

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您将需要使用 Aardvark 编程器将配置刷写到板载 EEPROM 中。

    此致