您好!
我对2S1P 电池使用 BQ28Z610-R1、我们设置收尾电流3950mA、电芯电压+45mV~4530mV 用于 Rec 温度充电(15≥45℃)、电芯电压 +45mV≥4480mV 用于高温充电(45~60℃)、 以及两个连续的40s。 当我们给电池充电时、VCT 条件已达到、但 FC 无法变为1。 我想当 VCT 达到电流时、应该在 2500到3000 mA 之间、但实际上在1000到1600mA 之间。
请尽快告诉我原因。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对2S1P 电池使用 BQ28Z610-R1、我们设置收尾电流3950mA、电芯电压+45mV~4530mV 用于 Rec 温度充电(15≥45℃)、电芯电压 +45mV≥4480mV 用于高温充电(45~60℃)、 以及两个连续的40s。 当我们给电池充电时、VCT 条件已达到、但 FC 无法变为1。 我想当 VCT 达到电流时、应该在 2500到3000 mA 之间、但实际上在1000到1600mA 之间。
请尽快告诉我原因。谢谢。
你好、RAN、
在提供的日志中、从未设置充电禁止。 但是、您可以通过监测结温、 在 位、该位来自 ChargingStatus () 寄存器。 
另外、看起来 CHGIN 位的来源 设置:FET 选项 未置位。 这指示在禁用充电时是否应禁用充电或预充电。
Unknown 说:我可以将 T3从45℃ 更改为60℃ 吗??对它有什么影响吗? 风险是什么?
您可以尝试一下。 在最高60C 的温度下允许充电风险。
此致、
何塞·库索
e2e.ti.com/.../T3_3D00_60.rarAttachment是 gg 和 log 文件。
你好、RAN、
似乎器件正在进入维护费用模式。


我试图 将 T3从45℃ 更改为60℃,当温度超过45℃ 时,FC 可以在50~70秒后变为1。 在45~60℃,内、这是标准温度、而不是高温。 [/报价]发生这种情况时、您是否有日志文件? 此外、您的充电器收尾电流设置是什么?
此致、
何塞·库索
尊敬的 RAN:
维护费没有任何不良影响。 在 完全充电终止时、如果 VCT 条件不满足、则会进行充电维护。
充电维护可通过 MCHG 位 在以下情况下将清除该位:
1 -检测到充电/放电
2-发生充电禁止或充电暂停。
预充电处于活动状态
充电维护可帮助电池充满电。 我会确保在您不想再充电的地方设置充电暂停温度。 遗憾的是、由于锥形电流极高、您可能无法满足 VCT 的要求。 请将 T4阈值设置为您希望完全停止充电的位置。
此致、
何塞·库索