This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550-Q1:UCC21550-Q1工业级部件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21550-Q1, UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272514/ucc21550-q1-industrial-grade-part-of-ucc21550-q1

器件型号:UCC21550-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21551

你(们)好。

最近、我们使用栅极驱动器来替代传统解决方案 NIS6622A。 我们推广了 UCC21550-Q1以参与竞争。

 

实际上、这是一个工业应用–太阳能逆变器。 UCC21550-Q1是否有工业级版本? 或者您认为、如果我们有任何工业级器件、在这里具有更高的成本竞争力吗?

谢谢

索菲亚·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    根据计划、UCC21551将在现在到2024年4月期间发布几个不同的工业版本。 以下是计划、该计划可能会发生变化:

    汽车 OPN

    UCC21551CDWKR

    UCC21550BDWR

    UCC21550ADWR

    UCC21551DDWKR

    UCC21331CDR

    UCC21551BDWKR

    器件概述

    双通道、12V UVLO、启用、14dwk

    双通道、8V UVLO、禁用、16-DW

    双通道、5V UVLO、禁用、16-DW

    双通道、17V UVLO、使能端、14dwk

    双通道、12V UVLO、使能端、16-D

    双通道、8V UVLO、启用、14dwk

    RTM

    2023年9月

    2023年10月

    2023年11月

    2024年1月

    2024年3月

    2024年4月

    此致、

    肖恩