This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:发生硬短路和软短路后的输出电流小于 ILIM 的最小值

Guru**** 2512815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272105/tps2595-the-output-current-after-hard-short-and-soft-short-occurs-is-less-than-the-minimum-value-of-ilim

器件型号:TPS2595

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS259540、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

硬短路和软短路发生后的输出电流小于 ILIM 的最小值

您能告诉我们 发生这种行为的原因吗?

(__LW_AT__1 μ A 软)发生时、输出电压降至0V、但输出电流保持流向约300mA。
根据数据表、它应该是0A。

(__LW_AT__2 μ A 当)硬短路时、输出电压降至0V、但输出电流持续流经300mA。
它应该是数据表中的0A。

——

客户告知自己的原理图和波形、可以提供朋友的邮箱或电子邮件地址吗?  

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您的联系。 我们可以使用 e2e 私聊进行机密信息共享。  

    在短路期间、器件将限制小于电流限制的电流。 如果功率耗散较高、则器件将达到热关断状态、然后电流将变为零。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。

    当短路时、它可以被限制在 ILIM 以下。

    我将向客户发送带私人消息的原理图和波形。

    请您确认并提供建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    谢谢。 我将在这里结束线程、然后继续讨论聊天。

    此致

    G·库纳尔