This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:常见源极配置问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM74900-Q1, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272296/lm7480-q1-common-source-configuration-questions

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74900-Q1LM74502-Q1

您好!

我们需要一个可以承受 ISO21780 (以及采用不同配置的 ISO16750)中概述的测试的输入保护器件。 我们的 器件还需要浪涌电 流限制、反极性保护、小于100uA 的低静态功耗和 AEC 认证。  我目前关注的 ISO 测试需要 70伏的电压、持续40毫秒。 我们还要求完全可操作@ 60V。

由于此70V 测试在我正在研究的几乎所有理想二极管/ORing 控制器型器件中、都高于建议的工作电压。 通过查看 LM7480-Q1数据表、图10-25、我想知道当器件禁用 EN/UVLO=0v 时、标称48V Vbatt 下的静态电流消耗会是多少。 D1会提供一些反向漏电流。 通过 R1到 VS 引脚的消耗、我想类似于共漏极配置~3uA、这个假设是否正确? 如果在开关处于"OV 截止"模式下运行、则 R2和 R3将提供>> 100uA 的消耗。 禁用时、是否无法使用共源极配置中 VSNS 和 SW 引脚之间的内部开关来消除 R2和 R3的电流消耗?

"理想二极管/ORing 控制器"类别中的哪些其他器件支持公共源配置?

本主题中 、Praveen GD 提到即将推出的一款器件"我们确实有一款将在几个月内发布的器件、该器件可以在 CS 拓扑中工作、还具有过流和短路保护功能。" 我们有保密协议、您能分享此设备的详细信息吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在使用 PSpice 模型(LM74810-Q1) www.ti.com/.../snom681时也会出现相同的错误

    错误(ORPSIM-16306):必须是一个双终端设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 让我复查您的查询、明天回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 对于48V 输入、关断电流(当禁用器件时、EN =低电平)将相同为3uA (典型值)。 对于共漏极或共源极拓扑、IC 消耗的电流将是相同的。  

    是的、您可以 在共源极拓扑中使用 VSNS 和 SW 引脚之间的内部开关。 您必须确保 VSNS 引脚上的电压在所有工作条件下都处于其绝对最大额定值范围内。 您可以 通过在输入电压和 VSNS 之间添加一个额外的电阻器来实现这一点、如下所示。 在以下配置中、R1、R2和 R3将决定 OV 阈值。  

    是的、我们 将在下个月中发布一款类似于 LM74900-Q1的新器件、但可用于共源极拓扑。 下面我将通过电子邮件与您联系、进一步讨论这款器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    非常感谢您的回复和电子邮件。 在等待我们的法律部门转发此 NDA 期间、您能否提供支持共源配置的当前保护 IC 的列表?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM7480-Q1系列器件和 LM74502-Q1可支持 共源极拓扑。 LM74502-Q1器件不会阻断反向电流。