主题中讨论的其他器件: EV2400
BQ25672 IC 启动问题:
当14V 直流输入施加到芯片 Vbus 引脚上时、根据数据表、无论电池是否存在、内部 LDO * REGN 引脚均应打开。
但是、2个电路板正常工作、 但其他2个电路板没有正常工作。 REGN 信号弹出约1.2S、然后熄灭、然后重新尝试5次、间隔约0.5s。
之后 REGN 完全死、之后芯片关闭。
有人可能知道 REGEN LDO 停止图形的原因吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ25672 IC 启动问题:
当14V 直流输入施加到芯片 Vbus 引脚上时、根据数据表、无论电池是否存在、内部 LDO * REGN 引脚均应打开。
但是、2个电路板正常工作、 但其他2个电路板没有正常工作。 REGN 信号弹出约1.2S、然后熄灭、然后重新尝试5次、间隔约0.5s。
之后 REGN 完全死、之后芯片关闭。
有人可能知道 REGEN LDO 停止图形的原因吗? 
Jeff、您好!
直流电源具有电流读数、它表明输入电流约为1mA、/CE 被拉至3.3V、这是启动期间不存在的。 但是、作为数据表以及 您对我上一篇关于电源路径的文章的回答、/CE 即使被禁用也不会影响 Vbus 电源、如果我没有错、输入源应该连接到 VSYS。
正如我提到过的、我们没有 EVM、我们只是制作了电路板、并从 Digikey 处订购器件以对其进行测试。
不适用