This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:将 VBIAS 和 ON 连接到 VIN

Guru**** 2514935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272618/tps22965-connect-vbias-and-on-to-vin

器件型号:TPS22965

大家好!

我有一个关于 TPS22965的问题。

可以连接 VIN、ON 和 VBIAS 吗?
ON 引脚是否需要输入延迟以使 VIN 和 VBIAS 稳定?

请告诉我、VIN 和 VBIAS 需要多长时间才能稳定。

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石渡山

    可以将 VBIAS 连接到 VIN、但不建议连接到 VBIAS 或 VIN、因为这会导致压摆率产生意外行为。

     为了获得最短的时序、您需要确保导通后 VIN 至少为0.8V (建议的最小 Vin)、TD (导通延迟时间)为50%、以确保器件正确偏置。

    此致、
    时间