This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:低侧电流限制和最短关断时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271268/tlv62084-low-side-current-limit-and-minimum-off-time

器件型号:TLV62084

大家好、

您能否提供下表信息? 谢谢。

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 输入电压   2.7 -- 5.5 V
VIN 静态电流 IQ 无负载、器件未进行开关 -- 30 -- UA
VIN 关断电流 ISD VEN=0V、关断 -- -- 1 UA
VIN 欠压锁定阈值 VUVLO VIN 下降 -- 1.8 2 V
VIN 欠压锁定迟滞 VUVLO_HYS   -- 120 -- mV
EN 输入逻辑 VIH   1 -- -- V
VIL   -- -- 0.4 V
PG 阈值 VPG_R   -- 95 -- %
VPG_F   85 90 95 %
PG 输入泄漏电流 IPG (LK) VPG = 5V -- 0.01 0.1 UA
软启动时间 TSS 从 EN 高电平到 Vout 标称值95%的时间 -- 0.13@0.9V -- ms
开关频率 fsw   -- 2 -- MHz
反馈基准电压 参考电压   0.438 0.45 0.462 V
切换导通电阻 高侧   -- 120 --
低侧   -- 90 --
电流限制 高侧   2.3 2.8 4 A
低侧      ?   A
最短关断时间 TOFF (最小值)   --  ? -- ns
输出放电电阻 RDIS     1000   Ω
热关断阈值 TJDS   -- 150 --
热关断迟滞 TJSD_HYS   -- 20 --

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您与我们联系、

    低侧 FET 电流限制  

    最小值 典型值 最大值
    1.8 2.2 2.75

    请注意、这些值基于某些样本集上的6sigma 分布。

    关于最小 T (off):对于具有100%占空比模式的 DCS-control 器件、我们不会定义此参数。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    感谢您的答复。

    TLV62084是2A 额定值转换器。 为什么电流限制小于2?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    Unknown 说:
    TLV62084是2A 额定转换器。 为什么电流限制小于2?

    TLV62084具有逐周期过流保护。 这意味着在过流事件期间、 电感器峰值电流限制将测量高侧和低侧功率 MOSFET 导通相期间的电流。 高侧开关电流限制跳闸后、高侧 MOSFET 将关断、而低侧 MOSFET 将导通、以降低电感器电流。 当电感器电流降至低侧开关电流限值时、低侧 MOSFET 会关断、而高侧开关会再次导通。 重复该操作、直到电感器电流未达到高侧开关电流限值。 由于内部传播延迟、实际电流限制值会超过电气特性表中的静态电流限制。  

    1.8A 是 –40到150 °C 温度变化范围内的最小限值、我们确保平均直流电流为2A。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    如果您没有任何其他问题、请通过单击 已解决。

    谢谢。此致、

    Moheddin。