This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:为降压输出选择正确电感器值时出现混淆

Guru**** 2810425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271936/tps650864-confusion-selecting-the-right-inductor-values-for-buck-outputs

器件型号:TPS650864

您好!

我们将 在新项目中使用 TPS6508641。

现在、我对为降压输出选择正确的电感器值感到困惑。

我在这里针对此部件已经过关于电感器值的几篇文章、并且大多数时候(并不总是) TI 工程师建议对降压转换器3、4和5使用0.47uH 值、对于降压转换器1、2和6、建议使用根据数据表中提到的公式获取的电感器值。

举个例子、为什么我对选择正确的电感器值感到困惑、对于我们的应用、降压稳压器5的输出电流为0.17A。

现在、如果我按照标准公式计算电感器值、可得到~20uH 的电感器值、这远远高于数据表中建议的0.47uH。

因此、请帮助我得出一个结论、即使输出电流非常小、使用0.47uH 也适用于降压5输出。

我们非常感谢您尽早作出回应。

谢谢。

拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    降压控制器(1、2和6)与外部 FET 配对使用时、具有更广泛的电流选项、因此建议使用提供的公式计算正确的电感值。 降压转换器针对0.47uH 和1uH 进行了优化、但数据表也指出、只要您运行测试以确保持续稳定性、就可以使用其他电感器值。

    数据表还指出、您可以使用中的公式、  第9.2.2.1.1节 您需要替换的是转换器值、而不是控制器值。

    如果计算得出的电感值似乎过高、我建议使用0.47uH 或1uH 的建议值、以便简化设计过程。

    此致、

    詹姆斯