This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:如何减小短路时的电流...

Guru**** 2503675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272654/tps54560b-how-to-decrease-the-current-while-in-short-circuit

器件型号:TPS54560B

大家好、

我的客户正在进行短路测试、发现输出电流大于6A。(7~8A)

 我是否能够知道如何修改设计以降低电流?

取代 COPM 引脚电路、还是采用任何方法?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请将 Fsw 降低到以下两个公式:

    谢谢

    科林