This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:无任何损坏的可接受反向电流

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272796/tps7a25-acceptable-reverse-current-without-any-damage

器件型号:TPS7A25

您好、团队成员:

客户使用 TPS7A25、如下配置。 连接20V 时、D1导通、D2关断、但大约100uA 的小反向电流 从系统流向 TPS7A25。  

TPS7A25数据表显示"过大的反向电流会损坏此器件"。 三大反向电流过大是什么?
如果100uA 不可接受、我们是否需要像图9-2那样与 TPS7A25并联添加肖特基二极管?  

RB520CM-30V-I 特性

此致
光洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    我们通常将反向电流限制为不超过器件额定电流的5%。  也就是15mA。  但是、无法保证 TPS7A25能够承受此幅度的反向电流。 如果您担心应用中的反向电流、则应在 OUT 到 IN 之间放置一个肖特基二极管、如下所示。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Reverse-CurrentProtection1.png

    谢谢。

    斯蒂芬