This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:启动时的电流限制

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272392/tps65132-current-limitations-on-start-up

器件型号:TPS65132

您好!

我们曾在背光应用中尝试使用 TPS65132S 器件、但从未能将其打开。  我们的需要是+90mA @ 5.2V、-40mA @-5.2V。
S 器件具有足够的电流能力、但启动限制或"慢速"导通行为似乎是导致问题的原因。

您能帮助我们破译产品说明书吗?

  • 对于此系列的所有器件、启动电流是否最大输出功率限制为1/4?
  • 数据表似乎指示 TPS65132S 可以支持-150mA 和+200mA (LDO 限制)。  这是查看器件限制的正确方法吗?
  • 数据表仅通过限制电流来介绍"典型斜升时间减慢4倍"。  
  • 只有 Ax 和 Bx 具有更高的启动电流吗?  在数据表中调用了-40mA 电源的-50mA 和80mA 电源的100mA (如下代码段)

您同意我们的唯一选项是 TPS65132Ax 和 TPS65132Bx (B2情况除外)吗?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    如数据表中提到的那样、TPS65132S 具有一个启动电流限制。

    我可以看看原理图吗? 在 IC 完成启动后是否有可能连接负载?

    BTW、我能否知道您的哪个客户提出问题、他们的终端设备是什么? 谢谢

    Br

    帕特里克