This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421-Q1:连续导通开关频率的变化

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271013/lm3421-q1-the-variance-of-continuous-conduction-switching-frequency

器件型号:LM3421-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3421

大家好、

我是否可以知道连续导通开关频率的变化、而不知道 Rt 的变化和 CT 的变化?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、  

    这取决于用户使用的应用程序。 例如:  

        

    您可以看到、对于降压转换器、频率随输入电压和输出电压的变化而变化。  

    此外、基准电压偏移会导致大约+/-5%的变化。  

    此致

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XG-San:

    在升压和 Buck-Boost 模式下、仅 IC 的连续导通开关频率有何变化?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shunsuke-San、

    对于 LM3421本身而言、  容差大约为+/-5%。

    但是、您知道频率也受 RT、CT 精度的影响。   

    此外、下面使用的公式经过了简化、便于计算。 RT/CT 电荷也与输出电压、二极管 和传播 时间相关。