尊敬的团队:
我的客户在3kW UPS 电路的多个地点使用 UCC27710、但在电路板的同一位置发生了故障。 我已经完成了 FA 报告、并 为系统添加了一些测试波形。 您能否对此进行深入了解? e2e.ti.com/.../TI_A000_UCC27710-FAR_A000_Form_2D00_INVT.xlsx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户在3kW UPS 电路的多个地点使用 UCC27710、但在电路板的同一位置发生了故障。 我已经完成了 FA 报告、并 为系统添加了一些测试波形。 您能否对此进行深入了解? e2e.ti.com/.../TI_A000_UCC27710-FAR_A000_Form_2D00_INVT.xlsx
您好、Zoe、
感谢您的提问!
根据原理图、这里有一个47uF 自举电容器、而 VDD 上只有一个0.1uF 的电容器。 VDD 上是否有额外的电容、因为 VDD 电容应至少比自举电容大10倍?
此外、您是否可以使用从 LO 到 COM 的电压表来检查 IC、并将其与已知良好的器件进行比较? 另请确认所有电压均处于器件的推荐工作范围内。
为了提供进一步的反馈、我们也希望查看来自工作单元的 LO 驱动器输出的波形图。
谢谢!
威廉
作者:William、
感谢您的回复!
VDD 由15V 供电、其附近并联了两个470uF 电容器。 驱动器附近还有一个470uF 电容器。

2.万用表对 LO 输出的测试结果如下:
|
引脚对引脚 |
压降+阻抗 |
|
|
低侧输出 |
4→5 |
良好的 IC 0.54V +344kΩ,异常的 IC0.54V +348kΩ |
|
5→4 |
良好的2.0V+μ s、1MΩ 的1.5V +263kΩ |
|
|
5→1 |
良好的0.43V +210kΩ,异常的0.43V +210kΩ |
|
|
1→5 |
良好1.5MΩ,异常 404kΩ |
3. LO 驱动器输出异常。 理论输出为15V、实际输出约为2V。 波形如下所示:
CH1:Li 输入波形 CH2:LO 输出波形

如需更多信息、请告诉我。 谢谢!
您好、Zoe、
我有几个跟进问题。
1.驱动程序出现故障时、IGBT 是否也出现了故障? 或者是否有栅极电阻器或二极管等其他器件发生故障?
2. IGBT 和栅极上的关断二极管的器件型号是什么?
3、发生这种故障的温度是多少?
4.这是稳态故障还是在启动或瞬态期间?
5.可以用一些示波器捕获在驱动器引脚上测量的启动和稳态 LO 和 HS 的数据吗?在 IGBT 上测量的数据也是如此? 测量低侧 IGBT 的驱动器和栅极至发射极的 LO 接地。
6.如果您换了一个新部件的驱动器,它是否正常工作?
7.您是否能够测量电源和驱动器引脚上的 VDD 电源电压?
8.您指驾驶员附近的470uF CVDD 电容器没有显示在发送给我的布局接头上,您能发送一个同样包括该接头的接头吗?
9.您是否能够将47k 欧姆的下拉电阻替换为10千欧? 对于此应用、47k Ω 可能太高。
如果您有任何问题、请告诉我。
谢谢!
威廉·摩尔
1.驱动程序出现故障时、IGBT 是否也出现了故障? 或者是否有栅极电阻器或二极管等其他器件发生故障?
--only gate driver failed.(仅栅极驱动器失败。)
2. IGBT 和栅极上的关断二极管的器件型号是什么?
--DGW10N65CTH,10A 650V
3、发生这种故障的温度是多少?
--环境温度30°
4.这是稳态故障还是在启动或瞬态期间?
--稳定状态
5.可以用一些示波器捕获在驱动器引脚上测量的启动和稳态 LO 和 HS 的数据吗?在 IGBT 上测量的数据也是如此? 测量低侧 IGBT 的驱动器和栅极至发射极的 LO 接地。
--LO 输出异常2V。 其他信号正常。
6.如果您换了一个新部件的驱动器,它是否正常工作?
——是的。
7.您是否能够测量电源和驱动器引脚上的 VDD 电源电压?
--栅极驱动器和 VDD 电源是相同的。 测量值约为15.4V。
8.您指驾驶员附近的470uF CVDD 电容器没有显示在发送给我的布局接头上,您能发送一个同样包括该接头的接头吗?
———470uF 电容作为储能+滤波器,远离闸极驱动器故障。
9.您是否能够将47k 欧姆的下拉电阻替换为10千欧? 对于此应用、47k Ω 可能太高。
--更换损坏的 IC 将涵盖故障情况,因此基于更换的 IC 交换电阻对他们没有意义。
期待您的回复! 谢谢!
您好、Zoe、
感谢您对所有这些信息的回答。
最重要的一点之一是让旁路电容器靠近驱动器、是自举电容器的大约10倍。 否则、这些引脚上可能会产生过多噪声和尖峰、从而造成损坏。 查看半桥配置的自举电路选择文档、了解有关此 链接的更多信息。
出现了多少次这样的故障? 如果您使用器件设置了一个电路板、但该电路板发生故障并在更换后工作、这是否一直存在问题?
您能否在大约5个器件和电路板上测试该特性、看看它们是否会以相同的方式使这些器件和电路板发生故障? 如果是、请尽可能地将另一个接近470uF 的旁路电容器放置在驱动器顶部、然后在相同的电路板和配置上重复此测试、看看是否能修复。
如果您有任何进一步的问题、请告诉我。
谢谢!
威廉·摩尔