This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 上电问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271430/power-up-issue

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: EV2400

BQ25672 IC 启动问题:

当14V 直流输入施加到芯片 Vbus 引脚上时、根据数据表、无论电池是否存在、内部 LDO * REGN 引脚均应打开。

但是、2个电路板正常工作、 但其他2个电路板没有正常工作。 REGN 信号弹出约1.2S、然后熄灭、然后重新尝试5次、间隔约0.5s。

之后 REGN 完全死、之后芯片关闭。

有人可能知道 REGEN LDO 停止图形的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    状态和故障 I2C 寄存器报告什么?  通常情况下、尝试7次的唯一故障是高电流/短路条件、然后将充电器置于高阻态。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有打开 REGN、I2C 是否正常读取? 我制作了4块电路板、其中两块还可以、其中两块有问题、所有的电路板都有

    由专业工厂和 SMD 机组装、不应错误地对器件进行填充。 导致信号完整性下降的无源条件  

    单位为 Hz? 短路? 测量了所有没有短缺的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    可以。  如果应用了 VBUS、而 IC 进入高阻态、REGN 会消失、但寄存器仍然可读。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 MCU 由 VSYS 供电、因此我无法在 REGN 和 REGN 正常工作之前读取寄存器。 正如您提到的、如果 I2C 仍然可读取、我假设 INT 引脚将置位、但监控此引脚没有发生任何情况。  这是否意味着 I2C 内部逻辑停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    INT 是如何上拉至 REGN 的?  是否可以连接 EV2400并使用 EVM 软件或在电池电压下连接至 BATP 和 BAT >MINSYS 且充电处于禁用状态?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我没有 EV2400。  

    未安装电池、BATP 上的电压为零、BAT 也是如此。 INT 拉至 V3.3、后者通过 VSYS 进行调节(由于该问题、不存在)。

    但我确信没有发生任何情况、因为我可以看到波形、如果其内部具有断言、我应该看到干扰。

    我能不能和你私下交谈? 许多细节需要传达。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    我没有看到 VBUS 的大容量输入电容器。  尝试添加10uF/25V、看看这是否有用。

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    在 Vbus 上添加22uF 电容器、 没有帮助。 由于 VSYS 引脚上没有负载且没有电池、并且 Vbus 由直流电源供电、因此 根本不存在 UV / OV 条件。 您能否与 IC 工程师核实、7个 REGN 脉冲的产生条件是什么?

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    示波器是否有电流探头?  可以测量输入电流吗?  能否使用相同的测试设置来测试 EVM?

    我建议您在 BATP 和 BAT 上添加大于2.6V 的电压、并将/CE 引脚拉至高电平。  这样、您就可以读取状态寄存器和故障寄存器。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    直流电源具有电流读数、它表明输入电流约为1mA、/CE 被拉至3.3V、这是启动期间不存在的。 但是、作为数据表以及 您对我上一篇关于电源路径的文章的回答、/CE 即使被禁用也不会影响 Vbus 电源、如果我没有错、输入源应该连接到 VSYS。

    正如我提到过的、我们没有 EVM、我们只是制作了电路板、并从 Digikey 处订购器件以对其进行测试。  

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    该问题可能与电流相关。  我建议在未上电时测量 SWx、BTSTx、SYS 上接地的电阻、以寻找低电阻。  然后确认 BTST 电容器为0.047uF。  您是否遵循了数据表和/或 EVM 布局建议?

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢。 我发现了问题。 这是 PCBA 工厂的焊接问题、芯片来自开放式的封装、引脚被 氧化了、因此有些引脚被伪焊接。

    非常感谢您的所有帮助。

    不适用