请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 您好!
我使用 TPS54560DDAR 设计了一个电源电路。
当我执行高温高湿测试(65℃、95%RH)时、连接到 COMP 端子的 Clero 已断开。
电源电路输出停止且 Czero 已断开。
如果将 Czero 替换为新的 Czero、电源电路会正常工作。
您知道原因吗?
感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 TPS54560DDAR 设计了一个电源电路。
当我执行高温高湿测试(65℃、95%RH)时、连接到 COMP 端子的 Clero 已断开。
电源电路输出停止且 Czero 已断开。
如果将 Czero 替换为新的 Czero、电源电路会正常工作。
您知道原因吗?
感谢您的帮助。
这似乎很奇怪。
我建议使用高质量电容器、例如 EVM 上的电容器(下面的链接)、并尝试进一步重现故障。