This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:LM25149

Guru**** 2513545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267300/lm25149-lm25149

器件型号:LM25149

您好!

我使用 LM25149来设计电源 Vin=24Vdc、Vout=18V@15A、我设计一个类似的电路 EVM 板、我从 AEFVDDA 和 Vcc 之间移除 R6、VCCx 已连接 GND、当我为24Vdc 输入供电10秒时、电源过载、  在我关闭电源并进行检查后、我发现了一个 AEDVDDA 对 GND 短路的问题、您对我的电源设计有什么想法吗?   

注:电源组件

1. NMOS FET:IAUC60N04S6L039

2.电感:0.1uH/32.5A (L 0.1uH/32.5A 20% IHLP2525CZERR10M01)

3.电路是相同的 EVM、我移除了  AEFVDDA 和 Vcc 之间的 R6

4. VCCx = GND

张若翰

2023/9/6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John  

    您能否分享原理图?  

    如何检查 AEFVDDA 引脚损坏? 是否有任何其他元件/引脚阻尼与  AEFVDDA 引脚损坏相关联?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eric、

    请检查我的电路并提供您的建议、我会尝试对其进行测试。

    e2e.ti.com/.../Cooler1_2D00_20230909_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    如何检查 AEFVDDA 引脚损坏? 是否有任何其他元件/引脚阻尼与  AEFVDDA 引脚损坏相关联?  

    感谢您分享 原理图

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    AEFVDDA 引脚短接至 GND、我不知道这个问题。 请向我提供您的建议或解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    我需要更多信息以进行进一步调查。 如果您没有更多信息、请联系您当地的 FAE 并申请故障分析。  

    基本上、AEFVDDA 引脚应该通过一个电阻器被接至 VCC 以实现正确运行。  

    - EL