This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TPS2116不同输入电压

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272051/tps2116-tps2116-different-input-voltage

器件型号:TPS2116

您好!

我想使用 TPS2116在 USB VBUS 与锂电池之间切换。 我计划使用 USB VBUS (5V)作为主电源、并在移除 USB 后切换到电池(最大4.2V)。 我想知道

1.我能否在不同的输入电压下使用它

2、当两个电源都接通时、我是否需要担心反向电流阻断问题(因为电池是不可拆卸的)

  

谢谢。

Ye-Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ye-Sheng:

    1.可以,您可以在不同的输入电压下使用此设备。

    2.不需要、当两个电源都被施加时、或者 VOUT >有源 VIN 时、无需担心反向电流阻断问题-该器件在这些情况下完全集成了反向电流阻断功能。

    您发送的原理图是器件的正确实现。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、

    谢谢!