This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:TPS3850 -阈值限制(最小值和最大值)

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270930/tps3850-tps3850---threshold-limits-min-and-max

器件型号:TPS3850

您好!

我对 精密窗口监控器 IC TPS3850G33DRC 的阈值限值(最小值/最大值)感到困惑、该监控器已用于我们的一个现有电路板中的 OV 和 UV 监控。 根据数据表 、标称阈值被提及为标称受监控电压的百分比、即 VIT +(OV)= 4%;VIT–(UV)= 3.3V 的–4%(在本例中为标称受监控电压选项、将进入感应输入)。

如果我的电源容差为、3.207V (最小值) - 3.3V (典型值) - 3.472V (最大值) 那么、 对于过压、TPS3850的阈值是否会发生相应变化? 例如、如果在某个场景中我的电源为最大值(3.472V)、那么 TPS3850的阈值是否为3.472V (最大值)的±4%?

 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    感谢您的提问。 请查看下面的窗口比较器时序图。  

    TPS3850G33DRC 的标称阈值为3.3V、不会 随电源而变化。 如果您查看上面的图表、您可以看到使 复位信号有效和无效的电压范围。 您可以找到容差 和迟滞。 由于具有迟滞功能、因此复位不会受到细微更改的影响。  

    如果感测电压低于 VIT (UV)(min)= 3.3V -(3.3V x 0.8%)= 3.2736V、而高于 VIT (OV) max)= 3.3V +(3.3V x 0.8%)= 3.3264 (在数据表 6.5电气特性部分中、您可以找到 VIT (OV)、VIT (UV)、  迟滞电压参数的范围)

    如果您有进一步说明、敬请告知。  

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的回复。 只要在我的理解错误的地方纠正我。 在本例中、 所选的受监控电压标称值为3.3V (TPS3850 G 33DRC)、容差限制为 ±4%。 它为我提供了标称阈值 、即 VIT -(UV)=-(3.3 x 0.04)=-0.132V、 VIT +(OV)=(3.3 x 0.04)= 0.132V。

    表6.5"电气特性"部分 提供了最小值和最大值。 这些参数的 VIT (OV)和 VIT (UV)范围。 例如、 VIT +(OV)的变化 为±0.8%、因此 VIT +(OV) max=0.132 x 1.008=0.133V、 VIT +(OV) min=0.132 x 0.992=0.131V。  

    如果感测电压超出此 3.3V±0.132V 电压范围、将使 RESET 线有效。 这些阈值(±0.132V、3.3V 的±4%)是固定的、不会随 IC 电源容差而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    您的理解是正确的。 我想再简单地清除一下。  

    TPS3850 不会随 IC 电源容差而变化。

    TPS3850 G 33DRC 的阈值为3.3V、  ±4%是器件实际设置的阈值。    精度为0.8%。

    因此、对于  OV+(VIT)= 3.3 +4%、而且精度为0.8%、我们接受发生触发  (3.3 +4%) ±0.8%、并且  

    对于  VIT (UV)= 3.3 - 4%、精度为0.8%、我们允许发生触发  (3.3 +4%) ±0.8%

    希望它对您有所帮助!

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    没问题!

    此致、

    A·西拉