This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985-333DBVR

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266541/lp2985-lp2985-333dbvr

器件型号:LP2985

大家好、

U5位置是将 TI LP2985-333DBVR 用于此器件。
输出电容器原来是 C25、C1和 C2、但现在我们用1KΩ μ F、
只有 C1和 C2相对靠近 U1 (MCU)。 那么 TI 的 IC 呢?
是否存在任何影响? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    非常感谢您向我们提出问题。

    对于这些更改、我有几个问题。 请向我提供详细信息、以便我提供相关详细信息:

    • 现在在 LDO 输出和接地之间放置了一个1K 电阻、取代了 C25。 请更正此问题。
    • 正如您刚才提到的、C1和 C2远离 LDO 并关闭到 MCU。 您能否获得一些有关寄生参数(如电阻、电感等)的信息。 该路径上的任何电阻都将充当确保 LDO 环路稳定性的 ESR。 类似地、任何寄生电感都可以用作 ESL、并会在负载瞬态方面表现出巨大的振铃。 这可能直接影响 LDO 环路的稳定性。

    此致、
    罗哈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    感谢您的快速回复。

    是的、客户 将 C25 4.7uF 更换为1K。 是否存在 任何影响? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    我对拖延对此事的答复表示歉意。
    否、我看不出任何问题。 我很感兴趣、看到客户故意将3.3mA 电流从 LDO 流向地面。 该值适用于特定的应用。 再举个例子、LP2985-33DBVR 在0mA 电流条件下也是稳定的。  

    此致、

    罗哈特·福加特