This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87644Q1EVM:SPMI

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271999/lp87644q1evm-spmi

器件型号:LP87644Q1EVM

尊敬的支持部门:

该评估板上具有 SCLK_SPMI 和 SDATA_SPMI 引脚、以及如何使这两个引脚向从设备输出 SPMI 信号、例如向从设备输出睡眠 SPMI 命令。

谢谢。

建林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    请给我们的器件专家留出一些时间来查看您的请求。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、建林、

    我认为 EVM 用户指南的第4.1节和第2.2节可能提供了所需的步骤: https://www.ti.com/lit/ug/slvubx4a/slvubx4a.pdf 

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、建林、

    SPMI 接口旨在用于多 PMIC 系统。 因此、如果要在 NVM 中启用 SPMI、您必须将另一个 PMIC 器件定义为辅助器件、才能建立通信。

    定义了多 PMIC NVM 后、器件之间的通信会根据 PFSM 触发和状态自动通过 SPMI 进行。

    无法通过 SPMI 接口手动输出任何内容。

    BR、Jari