请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65132 您好!
我们曾在背光应用中尝试使用 TPS65132S 器件、但从未能将其打开。 我们的需要是+90mA @ 5.2V、-40mA @-5.2V。
S 器件具有足够的电流能力、但启动限制或"慢速"导通行为似乎是导致问题的原因。
您能帮助我们破译产品说明书吗?
- 对于此系列的所有器件、启动电流是否最大输出功率限制为1/4?
- 数据表似乎指示 TPS65132S 可以支持-150mA 和+200mA (LDO 限制)。 这是查看器件限制的正确方法吗?
- 数据表仅通过限制电流来介绍"典型斜升时间减慢4倍"。
- 只有 Ax 和 Bx 具有更高的启动电流吗? 在数据表中调用了-40mA 电源的-50mA 和80mA 电源的100mA (如下代码段)
您同意我们的唯一选项是 TPS65132Ax 和 TPS65132Bx (B2情况除外)吗?


谢谢、Keith